This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:欠压后、PC 处于0xFFFA 时锁定

Guru**** 2916350 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2033, MSP430FR6879, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1229416/msp430fr2033-lock-up-after-brown-out-pc-at-0xfffa

器件型号:MSP430FR2033
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6879MSP-FET

您好!

我正在开发一款包含主板(使用 MSP430FR6879)和子板(使用 MSP430FR2033)的产品。 两个电路板通过 SPI 进行通信。

做一些测试时、我发现如果我通过短暂地移除系统电源来强制出现欠压情况、我偶尔会发现子板(使用 MSP430FR2033)无法重新启动。 主板始终正常。

当 MSP430FR2033处于此状态时(我正在将 MSP-FET 与 Code Composer 配合使用)、我曾尝试将调试器连接到 MSP430FR2033上。发生这种情况时、调试器总是告诉我 PC 在0xFFFA、这显然是不正确的。 如果我查看存储器的内容、就会发现它们看起来都和我预期的一样、 如果我查看一些芯片寄存器(如时钟系统和 WDT)、可以看到它们都具有数据表显示的复位值。 似乎芯片已复位、但出于某种原因 CPU 尚未开始运行。

我已检查此器件的勘误表、但未看到任何相关内容。 有人知道掉电后 CPU 无法重新启动的任何原因吗? 什么会导致调试器将 PC 显示为0xFFfa?

希望有任何帮助或想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您断开主板和子板之间的 SPI 通信线路时、是否仍能看到该故障?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    遗憾的是、由于系统的工作方式、这不是一件容易尝试的事情、但我将看看我能做些什么、并在我完成其他一些测试后让您知道。

    詹姆斯