This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:SD24_B 的 AC PSRR int 以及内置基准的 PSRR_DC/AC

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1228918/msp430f6736-ac-psrr-int-of-sd24_b-and-psrr_dc-ac-of-build-in-reference

器件型号:MSP430F6736

大家好、  

客户想了解 PSSR 的性能有哪些、有什么区别?  

表5-38显示了 SD24_B 性能、表5-47显示了 Ref、内置基准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您看到的、我们有注释9来解释 AC PSRR、如下所示

    对于 REF PSRR 单元、我需要稍后再次确认