This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR60471:USS PLL 错误

Guru**** 2378980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1230019/msp430fr60471-uss-pll-error

器件型号:MSP430FR60471

您好!

我在自定义电路板上运行 USS 示例工程时观察到"USS 消息代码 HSPLL PLL 解锁错误"。 有人可以帮助调试软件中的此错误吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是在 EVM 板还是定制板上进行测试? 它可能由 USSXT 8MHz 晶体。引起

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash Hao:

    我在定制电路板上进行测试。 使用 EVM 作为参考来设计该板。 我尝试了 HSPLLUSSXTLCTL.OSCSTATE、但它返回的振荡器未启动。 您能否建议任何其他几个指针来查看/确认软件中与 USSXT 有关的问题?  

    Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否知道他们在电路板上使用的晶体的器件型号? 如果使用的是谐振器、则可能需要检查电容值。 如果是晶振、则他们可能还需要修改软件 USS_HSPLL_INPUT_CLK_TYPE 和 USS_HSPLL_USSXTAL_SETTLE_USEC。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash Hao:

    晶体似乎有问题。 现已解决。 感谢 您  提供宝贵意见。

    Br.