This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:时钟频率的数目要求

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1228198/msp430f5438a-number-of-clock-requirement

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP-GANGMSP-FET

大家好、

我在 设计中使用的是 MSP430F5438AMPZREP。 IC 支持2个时钟晶振、请告诉我 IC 应该连接多少个时钟晶振。  

另请分享该参考原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您需要多少个时钟晶体。 某些应用不需要任何晶体。 使用32K 晶体的主要原因是 RTC 处于低功耗睡眠模式。 使用高频晶体的主要原因是为了精确定时外部操作、即 UART 或 USB。 我们确实需要了解您的应用以提供更好的方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    正如 Keith 所说、不一定需要任何工作簿、但如果您需要一个更好的时钟、而又注重准确性、则可以提供输入。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon/Keith:

    我将对 UART 和 I2C 接口使用高频晶体。

    您是否有任何推荐的晶体器件型号。

    此致、

    Shifali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    我们实际上并未提供推荐的晶体、但只要符合数据表中规格、在您正确加载晶体的情况下即可正常使用。

    如果您想从某个地方入手、我们 在 MSP430F55529 Launchpad 上使用 CSTCR4M00G15L99-R0 (4MHz)、并使用该部件回顾我们的 TI 参考设计、 https://www.ti.com/tool/TIDM-RF-SENSORNODE 选择了 FA-128-32.000M-F10V-W3。 应对其进行分频、因为它是32MHz、但除此之外、它看起来符合规格。 找到其他也能正常工作的晶体应该不难。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    我要将 AVCC 和 DVCC 电压设置为3.3V。 您能告诉我可以考虑用于 AVCC 和 DVCC 电源轨的电源电流吗?

    此致、

    Shifali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    这在很大程度上取决于运行频率和代码执行情况。  

    数据表的第8.4和8.5节可以给您带来感受、但具体取决于您的功率模式和工作频率。

    在3.3V 时、您可以预期电流会略高于表中所示的3V、但我们没有给出确切的 3.3V 规格。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    1.第8.4节和第8.5节中提到的 VCC 电源是 AVCC 或 DVCC

    2.什么是 HF_Mode=0、HF_Mode=1、 HF_Mode=2和 HF_Mode=3 。 如何为 XT2选择晶体频率。

    3.是否可以将 P3.3/UCB0CLK/UCA0STE 引脚用作通用 IO。

    谢谢。

    Shifali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    1.第8.4节和第8.5节中提到的 VCC 电源是 AVCC 或 DVCC

    [/报价]

    当该数据表使用 VCC 时、其假定 AVCC = DVCC 并且它们来自同一源、请参阅建议运行条件中的脚注以了解详细信息。  

    2.什么是 HF_Mode=0、HF_Mode=1、 HF_Mode=2和 HF_Mode=3 。 如何为 XT2选择晶体频率。

    [/报价]

    这只是指 XT1DRIVE 或 XT2DRIVE 的设置。 这些位越高、预期频率范围就越大。

    您应该选择一个在数据表中指定频率范围内的晶体。 晶体频率通常是功耗和运行要求之间的折衷。 您可以使用更高频率的晶体来实现更快的运行速度、但通常会消耗更多功率。

    需要注意的其他事项是、请确保您的 ESR 小于为每个频率范围指定的振荡裕度、并且您可以容忍晶体精度规格。  

    3.是否可以将 P3.3/UCB0CLK/UCA0STE 引脚用作通用 IO。

    [/报价]

    是的、可以。  

    此致、
    Brandon Fisher

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    可以使用哪个接口对 MSP430进行编程。

    2.您是否有任何原理图和布局指南文档?

    此致、

    Shifali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    如果您有其他与该主题不直接相关的问题、请发布新主题。 这提高了那些将来可能有同样问题的人的可发现性。

    可以使用哪个接口对 MSP430进行编程。

    [/报价]

    您的选项是4线制 JTAG、也可以使用我们的2线制 Spy-by-Wire 接口。

    如有任何特定的协议问题、请参阅我们的《使用 JTAG 对 MSP430进行编程》文档(www.ti.com/.../slau320)。

    此外、还有许多商用编程器可让 MSP430编程过程变得非常简单。 请参阅 MSP430开发指南手册(https://www.ti.com/lit/slau840)的第4.3节以了解详情。 最方便的选择是 MSP-FET 或 MSP-GANG。

    2.您是否有任何原理图和布局指南文档?

    [/报价]

    我不认为有一个文档包含有关使用 MSP430进行硬件设计的所有信息、因为有很多潜在的用例、但这里有几个重要事项的快速列表:

    • 有关 JTAG 连接的指南、请参阅 MSP430硬件工具用户指南(https://www.ti.com/lit/slau278)的第2节。  
    • 有关晶体选择和布局指南、请参阅我们的 MSP430 32kHz 晶体振荡器指南(https://www.ti.com/lit/slaa322)和器件数据表。
    • 有关 ESD 建议(如果相关)、请参阅我们的系统级 ESD 保护文档(https://www.ti.com/lit/slaa530)。
    • 有关未使用引脚的连接、请参阅系列用户指南(https://www.ti.com/lit/slau208 -该器件的第1.6节)
    • 有关电源额定值、外部旁路和大容量电容器值以及大多数其他信息、请参阅器件数据表。  

    之前答案中链接的 MSP430开发指南手册还包括一个 TI 参考设计列表、如果您的应用看起来与您的应用相似、您可以查看这些参考设计。  

    此致、
    Brandon Fisher

    [/quote]