This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:该器件支持哪些传感器频率

Guru**** 2536150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1230968/msp430fr6047-what-transducer-frequencies-does-this-part-support

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043

我无法找到此部件支持的换能器频率范围。   我在数据表中找不到它。  

此外、它与 MSP430FR6043有何不同?  它们看起来非常相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 MSP430FR6047、在水表应用中约为800kHz 至2.5MHz

    对于  MSP430FR6043、 对于燃气表应用、大约为133kHz 至540khz、对于水表应用、大约为800kHz 至2.5MHz。

    此致、

    现金 Hao