This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:校准问题

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1226461/msp430fr6047-calibration-issue

器件型号:MSP430FR6047

大家好、

1) 1) 校准方法是否与其他流体流量校准相同?

2) 2)可以在例程中看到调用了 USS_runAlgorithm_FixedPoint、但没有特定的详细信息和过程、并且找不到.c 文件的这一部分。 这部分算法是否为机密信息?  

谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您能否澄清问题1 -您的意思是"用于水的校准方法是否与用于其他类型流体的校准方法相同?"  如果是、哪种类型的液体?

    关于#2,是的,这部分是预编译库的一部分。  让我看看我是否能获得它的源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我发现客户要求的特定代码。 我会将 TI-Drive 的链接发送给您。 请告诉我、客户是否需要其他模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您的支持。

    您能否澄清问题1 -您是说"用于水的校准方法是否与用于其他类型液体的校准方法相同?"  如果是、哪种类型的液体?

    是的、该液体尚未确定、可针对各种液体进行校准。 如果与水不同、是否可以修改程序上的校准?  

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    关于液体类型、声速会因液体而异。  在理论上,软件应该能够计算 ATOF, dTOF 等与水相同的方式,但我没有经验,除了水之外的流体肯定地说。  对于不同液体的校准、我认为它应该与水相同、只是不同的系数。  每个系统都需要根据具体的液体进行计算。

    让我看看其他哪些液体会像水一样工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    稍后可能需要对各种液体进行修改。 客户当前希望测试数据、然后修改这部分因数、但不知道应该如何修改这部分校准因数。  

    此外、USS 软件中有 MET 常量参数设置、直径= 20mm、长度为100mm、是否应将单位转换为米? 使用的公式是什么?  

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    此外,USS 软件中有 MET 常量参数设置,直径=20mm,长度为100mm,是否应将单位转换为米? 使用的公式是什么?  [/报价]

    流速计算公式如下:

    VFR =仪表常数* dTOF/(absTOFups*absTOFdns)

    在参考仪表给出特定流速读数后、我们可以从软件获取 dTOF 和 absTOF 值。 然后、可根据此公式得出 Meter 常数。 您无需考虑直径和长度的单位。  

    稍后可能涉及对各种液体的修改。 客户当前希望测试数据、然后修改这部分因数、但不知道应该如何修改这部分校准因数。  [/报价]

    如果他们在没有温度估算的情况下运行校准方法、则校准方法不应与液体类型相关。  他们不知道如何修改哪种校准因子?  

    此致、

    现金 Hao

    [/quote]