This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP-FET 和 MSP-FET430UIF 为目标低于预期的电源电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1228912/msp430fr2433-msp-fet-and-msp-fet430uif-supply-voltage-to-target-lower-than-expected

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACEMSP-FET

您好!

如果我的目标板由外部电源(3.3V)供电、测得的电源电压正好为3.3V、最大电流为30mA。 任一仿真器被正确连接(TRG 位置上的跳线 JP1)。

如果我移除外部电源并且使用两个仿真器中的任一个(通过 SBW、在将跳线 JP1从 TRG 切换到工具后)为电路板供电、仿真仍然有效、但是测得的电源电压低于我在 IAR 应用中预设的值0.5V。 即:

-如果我预设'目标 VCC = 3.3V ,我在板上测量2.8V,

-如果我预设'目标 VCC = 3V、我测量2.5V、

-如果我预设'目标 VCC = 2.8V,我测量2.3V ,依此类推。

硬件接口根据 slau278ah 图2-3:

电路板尺寸小、在其导线上未测量到合理的压降。

MSP-FET EnergyTrace 显示的是3.3V (预设值)、而我在目标板上测量的电压为 I 2.8V。 EnergyTace 测得的电流始终非常低(某些 nA、除非在与仿真器通信期间):

是否有任何关于我可以进行的可能错误或其他验证的提示?

非常感谢。

Mauro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪种调试器? MSP-FET 或 MSP-FET430UIF? 您是否尝试了这两种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的回复。

    我尝试了两种仿真器。 我刚买了一个新的-认为旧的部分损坏,无法提供足够的电流,但没有变化与他们的任何一个.

    我还验证了计算机的 USB 端口能够提供高达500mA 的电流。

    我预计会通过 EnergyTrace 测量一些电流、但在选中选项"Leave Target Running"和"Release JTAG on Go"时、该值始终为0nA。

    Mauro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我进一步调查了问题并找到了根本原因。

    考虑到:

    1)两个仿真器重现同样的问题

    2) 2)实现的硬件接口正确

    我测试了 PCB 上 Vcc 走线上的电压、发现仿真器连接器上的电压是3.3V、而跳线 TRG/TOOL 上的电压是2.75V。 由于 PCB 是具有加固基板的柔性板、因此我假设孔环(连接器或跳线处)和迹线之间存在损坏、从而产生这样一个奇怪的现象。 我用一根导线连接了两个引脚、现在问题解决了、仿真器能够按预期工作。

    此致、

    Mauro