This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5234:它可以't 为传统 IP 电话加电

Guru**** 1801200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1225358/msp430f5234-it-can-t-power-up-legacy-ip-phone

器件型号:MSP430F5234
主题中讨论的其他器件:TPS23881

您好!

我们在系统中使用 MSP430F 和 TPS23881。 我们发现了一些有关 为  Cisco 旧式 IP 电话7960系列供电的问题。  我已将系统传统使能(0xb)设置为启用基于电容的检测(0x1)。 此外、我还启用端口级旧检测0x81、以启用旧功能0x1。 手机仍然无法通电。 请提供帮助建议。

此外、我 还有关于 cmd 0xb (系统旧版启用)的问题。 我是否可以设置"基于电容的检测"和"LLDP 主机检测"?

我附上了我们的配置供参考。

谢谢

布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 布莱恩特

    我认为这个问题与 PS23881有关。

    您可以将此主题更改为 PS23881团队以获得支持吗?

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    您可以帮助将此问题转移给 TPS23881团队吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 布莱恩特

    可以。 我已申请重新分配给 TPS23881团队。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布莱恩特:  

    在启用端口级传统检测(0x81)之前、您是否设置系统传统支持的功率(0x51)来指示传统器件应该需要多少功率? 请参阅下面的屏幕截图以获取参考:  

    我正在内部查看有关系统传统启用的第二个问题、一旦我有了答案、我会给您回复!  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    "在启用端口级传统检测(0x81)之前、您是否设置了系统传统支持的功率(0x51)来指示传统器件应该需要多少功率?  "

    我将与我的客户确认、稍后再与您联系。

    谢谢。

    布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        我已尝试在启用端口级0x81之前将0x51设置为0和1。 Cisco 电话仍然无法通电。

    布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布莱恩特:  

    您是否可以尝试如下所示的过程:

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    按照以下步骤操作、可以打开传统 PD。 我们可以将端口状态更改为0x5。  

    但重新插接传统 PD 后、它仍需要再次发送0x73命令以启用端口传统支持。

    无法自动检测传统 PD 并开机。

    谢谢

    布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布莱恩特:

    让我仔细检查操作码0x73、如果它可以自动检测/加电传统 PD、我将在本周结束时回来。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    好的。 谢谢。

    布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我刚刚收到了来自内部的两个反馈。 还请帮助确认。 谢谢。

    //////

         根据 TPS 编程指南、将0xb 设置为"LLDP 主机基址检测"后、会使用 cmd 0x73、这不适用于我们的案例。 传统 PD 无法发送任何 LLDP 数据包、因为它们没有电源。 检测传统 PD 的常用方法是"基于电容的检测"、应该在不发出任何其他命令的情况下自动为 PD 上电。

    //////

     按照以下步骤、在系统范围使能0x0B 之前设置端口范围使能0x81。 这与 TPS 编程指南描述相冲突"在启用端口级传统之前、必须启用系统级检测并且必须通过0x0B 配置传统模式"。

          我们还需要每个步骤的启用值、例如、我们应将0x0B 设置为0x01或0x02。

    //////

    布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布莱恩特:  

    我会在一周结束前查看反馈并提供评论、感谢您的耐心!  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond。

    布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布莱恩特:  

    对于由此造成的混淆、很抱歉、请查看以下基于电容遗留的流程:

    1.将系统传统命令0x0B 设置为0x1 (启用基于电容的检测)

    2.将系统传统支持的电源0x51设置为0x0 (15.4W)或0x1 (30W)  

    3.为特定端口将端口传统使能命令0x81设置为0x1 (启用传统功能)  

    在进行任何连接之前只需要在开始时设置一次、任何基于电容的传统器件都应在连接时自动开启。 如果客户端使用我们的 FIRMPSE 解决方案、他们还可以通过 FIRMPSE GUI 轻松配置此设置:

    1.启用传统  

    2.选择传统模式(基于电容或 LLDP)  

    3.设置传统的输出功率(15.4W 或30W)  

    4.为客户端希望能够支持基于电容的传统端口启用端口传统)

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。  以下是按照您的说明进行测试后的反馈。

    ////////////

         在连接传统 PD 之前、我严格遵循了这些说明。 它仍然无法通电。

         以下是控制器的响应:

    • 系统传统命令

             T1_CMD_GET_SYS_LEGACY_ENABLE (len=3):0A 00 00

             TI_RESP (len=3):00 01 01

    • 系统传统支持电源

       T1_CMD_GET_SYS_LEGACY_SUPPORTE_POWER (len=3):50 00 00

             TI_RESP (len=3):00 01 01

    • 启用传统端口

        t1_CMD_GET_PORT_LEGACY_ENABLE (len=4):80 01 02 00

              TI_RESP (len=3):00 01 01

    • 端口2状态

    t1_CMD_PORT_STATUS (len=4):64 01 02 00

    TI_RESP (len=7):00 0A 0A 00 0d 00 0d

    //////////////////////////////////

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布莱恩特:  

    在 PSE 端、您是将 IP 电话连接到4线对端口还是2线对端口?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    该交换机的所有端口均为4线对端口。

    谢谢。

    布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布莱恩特:

    目前、4线对端口不支持基于电容的传统模式、但我们正在测试权变措施解决方案、以使其起作用。 您正在使用哪个版本的 MSP430应用代码?  

    到本周结束时、我将会获得测试结果、并发送更新。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    如何检查 MSP430应用代码的版本? 例如、 1.54.23.224和 SRAMv5。

    谢谢。

    布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布莱恩特:

    如果您有 FIRMPSE GUI、则可通过上传固件配置页面上的 MSP430 (.txt)配置进行检查、并查看系统版本(请参见下文):

    您可以在离线模式(未连接到器件)下使用 GUI 来检查和更改配置。 如果您愿意、也可以将您的配置发送过来、我可以从头开始检查 如果愿意、我们可以通过电子邮件进行回复。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    系统版本是 E0173601。 谢谢。

    -布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布莱恩特:  

    感谢您分享这些信息、我们通过电子邮件移动此主题、如我的直接邮件中所述。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林