This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:如何使用 GUI Composer 读取 GPIO 值

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1228997/msp430f5529-how-to-read-gpio-value-using-gui-composer

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:TPS65219、 USB2ANY

您好!

现在、我正在尝试在 GUI Composer 中创建 JavaScript 代码、以读取 GPIO P8.1和 P8.2的状态。 虽然 R36和 R37是 DNP、但在我有工作代码时会填充它们。

我们是否有示例/指南说明我应该如何处理此问题? 我在 Resource Explorer 中找不到示例。 这是否可以在不修改固件的情况下实现? 我认为我们的项目不使用定制 MSP430固件。

GUI Composer 工程有用时适用于 TPS65219 EVM。

此致!

David Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果固件支持读取 GPIO P8.1/2 并将其发送到主机、这取决于固件的外观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    MSP430通过 USB2ANY 固件进行编程。 该固件是否支持读取 GPIO P8.1/2? 从 USB2ANY Explorer 数据表来看、这似乎是受支持的特性。

    如何在 GUI Composer 中实现该读取指令?

    此致!

    David Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不再需要关于这个问题的帮助。

    谢谢!