This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:未找到 USB FET

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TDC7200EVM, MSP-EXP430F5529LP, MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1227824/msp-exp430f5529lp-no-usb-fet-found

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTDC7200EVM、、、 MSP430FR2476

您好!

我正在尝试在为 TDC7201EVM 安装 GUI 时使用提供的 TDC720xEVM 固件源。 我可以使微控制器交互并在 GUI 中进行测量、但是、每当我尝试使用这些文件中提供的示例代码之一时、我都会在 uniflash 中显示"MSP430:Error 初始化仿真器:No USB FET"错误、无法自动检测到器件。 CCS 中也会遇到类似的错误。

您能建议如何让微控制器对软件可见吗? 在设备管理器中、它被视为 TDC7200EVM、没有任何其他端口、例如 MSP 调试接口。

谢谢、

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    您不应在 PC 上看到 TCD7200EVM、除非拥有该团队的人员使用他们的示例 SW 做了一些不典型的事情。 所有的内容都应该从 PC 的角度讲解 MSP430应用 UART。  

    尝试  使用 CCS 云独立将代码示例下载到 MSP-EXP430F5529LP、或将开箱即用体验重新编程到 LP 上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace、您好!

    我好像无法将示例下载到电路板上、因为无论我执行什么操作、除 TDC720xEVM GUI 之外的任何软件都无法识别该器件。 使用 BSL 按钮后、连接我的器件会使其显示在人机接口设备下、而不是在设备管理器的 USB 端口部分。

    作为另一个电路板(MSP430FR2476)、就端口可见性而言、我按预期工作。我订购了另一个 MSP-EXP430F5529LP、其固件不会发生更改、因此希望这能够解决我的连接问题。

    谢谢、

    保罗