This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:ADC 采样问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1230511/msp430fr6043-adc-sampling-issues

器件型号:MSP430FR6043

圆中的波形是如何生成的? 如何缩短它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    圆圈中的波形应与偏置电压稳定时间相关。 您可以尝试降低 USS_PGA_IN_BIAS_COUNT_SEC 的值

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是该参数吗? 调整未缩短距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是该参数吗? 调整未缩短距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USS_PGA_IN_BIAS_COUNT_SEC 位于 USS_userConfig.h 中

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它已经在 USS_userConfig.h 中进行了调整、但仍然没有缩短。 请问有没有其他方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     抱歉、您是对的。 我的问题描述有一个问题。 您告诉我的方法可以调整黄圈部分、左右移动。 实际上、我想调整这个红圈。 使红圈中的信号变小、则振荡变短。 这增加了总体信噪比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    显示连接。 您在  USS_userConfig.h 中对其进行更改并将其编程到 MCU 中。 使用 USS GUI 时、请勿点击"Request update"按钮。 它将覆盖该参数。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我再次确认存在错误。 参数应为 USS_START_CAPTURE_SEC 默认情况下、此值约为200us。 我将其更改为2us、这似乎对这个问题有所帮助。

    此致、

    现金 Hao