This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:MSP430F67791A SD24INPUT 电流

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1231085/msp430f67791a-msp430f67791a-sd24input-current

器件型号:MSP430F67791A

你好。
我已连接 SDxN0并增加了 R19和 R20分压的电压、如所连接的电路中所示。
当我打开电源时、12mA 电流流入 SD_N、这会导致压降。
我连接了6个 SDxN0端口、我认为电流值太高。
还是正常的?
正常电流值是多少?
提前感谢您。

AVCC=3.3V
VCC=3.3V
SD_N、SG_1、SG_2、SG_3、AD_REF、TP 测量电压(0~3.3V)
VASYS S1和 VASYS:连接
VDSYS1和 VDSYS2:连接
AUXVCC1、AUXVCC2、AUXVCC3 = 3.3V
MCLK 16MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J Yamamoto 您好!

    我预计流经 R20和 R19的电流将减少、由于这是一个分压器、因此我的预期电流为7.5mA。 对于输入、它高于典型的差动输入、您可能需要在 ADC 的 FSR 上运行。 您可以测量 R20两端的电压吗? 此外、您还可以增大这些电阻器的值、以降低电流。

    我知道您输入的是 AVCC、R6和 R9的分压结果、这是否有意为之?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设这一个特定的分压器的一条桥臂上具有12V 电压、我会仔细检查这些电阻器以验证它们的值。 正向偏置钳位二极管会导致电流过大。

    不确定为什么要使用 ADC 的外部低精度基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 此案例已自行解决。
    SD_N 线路和另一个正在消耗电流的电路发生短路。
    非常感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的建议。

    有意将 R6和 R9之间的分压器置于导通状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的建议。
    看起来我需要重新检查 ADC 电路等