您好!
我正在处理一个需要定时器 B 和 2端口中断的项目。 在项目中、我收到如下错误。
#10099-D 程序将无法放入可用内存中,或者该段包含的调用站点需要无法为该段生成 trampoline。 对齐放置在"ALL_FRAM"段大小0x316中失败。 可用内存范围:lnk_msp430fr2000.cmd /编译行132 C/C++ problem
因此、我尝试了尽可能多的方法、但错误仍然存在。 所以、我仔细监控了 FRAM 大小、发现在 ISR 中编辑全局变量的多行导致了问题的产生。 有问题的代码如下。
#include "msp430fr2000.h"
volatile int Cpwm = 0;
int main(void){ //P1.1 PULSES COMING FOR FAIL SAFE P1.3 RESET THE MICRO CONTROLLER
P1DIR |= 0x09; // P1.0 & P1.3 output
PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
TB0CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
TB0CCR0 = 40000; // 1
TB0CTL = TBSSEL_1 + MC_1 + ID_2; // SMCLK, contmode
P1DIR &= (~0x06); // Set P1.1 & P1.2 Set as Input
P1IES |= (~0x06); // rising Edge
P1IFG &= (~0x06); // Clear interrupt flag for P1.1 and P1.2
P1IE |= (0x06); // Enable interrupt for P1.3
_BIS_SR(GIE);
while(1){
P1OUT = 0x08;
}
}
// Timer A0 interrupt routine
#pragma vector=TIMER0_B0_VECTOR
__interrupt void Timer_B (void){
P1OUT &= ~(0x08); // RESET heartbeat P1.1
__delay_cycles(10000);
P1OUT |= 0x08;
__delay_cycles(100000);
if(((P1IN && 0x04)||(P1IN && 0x06) ) && (Cpwm == 0)){
P1OUT |= 0x01; //Failsafe on
}
}
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
{
if(P1IFG==0x02){
TB0R = 0;
P1IFG &= (~0x02); // HEART BEAT
if(Cpwm==0){
if((P1IN && 0x04)||(P1IN && 0x06) ){
P1OUT &= ~(0x08); // RESET heartbeat P1.1
__delay_cycles(10000);
P1OUT |= 0x08;
__delay_cycles(100000);
//oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
if((P1IN && 0x04)||(P1IN && 0x06) ){
P1OUT |= 0x01; //Failsafe on
} //0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
}else{
P1OUT &= ~(0x01); // turn off fail safe
}
}
Cpwm = 0;
TB0R = 0;
}
else if(P1IFG==0x04){
Cpwm = Cpwm+1 ;
P1IFG &= (~0x04); // PWM
}
}

当我将代码全局变量更改为常量、并 在 ISR 例程中对全局变量进行编辑的各行添加注释时、发现这是使用低内存构建的。 代码和内存分配如下。
#include "msp430fr2000.h"
const int Cpwm = 0;
int main(void){ //P1.1 PULSES COMING FOR FAIL SAFE P1.3 RESET THE MICRO CONTROLLER
P1DIR |= 0x09; // P1.0 & P1.3 output
PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
TB0CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
TB0CCR0 = 40000; // 1
TB0CTL = TBSSEL_1 + MC_1 + ID_2; // SMCLK, contmode
P1DIR &= (~0x06); // Set P1.1 & P1.2 Set as Input
P1IES |= (~0x06); // rising Edge
P1IFG &= (~0x06); // Clear interrupt flag for P1.1 and P1.2
P1IE |= (0x06); // Enable interrupt for P1.3
_BIS_SR(GIE);
while(1){
P1OUT = 0x08;
}
}
// Timer A0 interrupt routine
#pragma vector=TIMER0_B0_VECTOR
__interrupt void Timer_B (void){
P1OUT &= ~(0x08); // RESET heartbeat P1.1
__delay_cycles(10000);
P1OUT |= 0x08;
__delay_cycles(100000);
if(((P1IN && 0x04)||(P1IN && 0x06) ) && (Cpwm == 0)){
P1OUT |= 0x01; //Failsafe on
}
}
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
{
if(P1IFG==0x02){
TB0R = 0;
P1IFG &= (~0x02); // HEART BEAT
if(Cpwm==0){
if((P1IN && 0x04)||(P1IN && 0x06) ){
P1OUT &= ~(0x08); // RESET heartbeat P1.1
__delay_cycles(10000);
P1OUT |= 0x08;
__delay_cycles(100000);
//oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
if((P1IN && 0x04)||(P1IN && 0x06) ){
P1OUT |= 0x01; //Failsafe on
} //0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
}else{
P1OUT &= ~(0x01); // turn off fail safe
}
}
// Cpwm = 0;
TB0R = 0;
}
else if(P1IFG==0x04){
// Cpwm = Cpwm+1 ;
P1IFG &= (~0x04); // PWM
}
}

那么、我们为什么不能编辑任何全局变量、是否有任何方法可以与不同的中断服务例程和主代码共享数据? 任何类型的帮助都是非常感谢。