This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:UART@ XIN 的1Mbps 波特率为32kHz

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1232195/msp430f6736a-baud-rate-of-1mbps-for-uart-xin-is-32khz

器件型号:MSP430F6736A

您好、专家!

我是代表客户发布此帖子。  

我只需要确认 XIN 上针对该 IC 的最大时钟为"MSP430F6736A"。 仅32.768kHz 是或否?

此外、我是否可以使用诸如4MHz 之类的更高频率用于 XIN、以便能够在输出端实现1Mbps 波特率(基于下面基于 YR 链接的计算器)

目前、我正在评估所有不同的处理器。 如果答案是"否"、则我必须使用另一个处理器来满足1Mbps 或更高的系统要求。

有什么建议吗?

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶振频率为32KHz 并不意味着系统时钟这么低。      它可以作为 FLL 的基准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、XIN 上的最大时钟频率为32.768kHz。 但是、此器件上的最大 UART 波特率为5兆波特、这应该足以满足您的应用需求。 您可以 使用 DCO、而不是外部晶体。

    谢谢!

    苏珊