This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:MSP430:仿真器初始化错误:USB FET 的电压1084值不正确/不允许

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1232856/msp430fr2033-msp430-error-initializing-emulator-the-voltage-1084-value-is-not-correct-allowed-for-the-usb-fet

器件型号:MSP430FR2033

我正在将程序上载到微控制器、并且收到以下消息: MSP430:仿真器初始化时出错:USB FET 的电压1084值不正确/不允许。 这意味着什么? 消息非常清楚、所以我有一个想法。 我想理解为什么会发生这种情况。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    调试器正在尝试检测为 MSP430供电的电压、发现该电压不正确。

    这很可能是电源或物理连接问题。  

    此致、
    Brandon Fisher