This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:基于 GUI 的增益控制

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1231566/evm430-fr6047-gui-based-gain-control

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

可能与之相关的人员

"基于 GUI 的增益控制"具有-6.5db 至30.8db 的范围、该范围内的任何值是否会对流速测量或电流消耗产生不利影响?
是否有建议值?
当前、该值已设置、因此 ADCCapture 计数约为±900。
例如、当设置为0.1dB 和设置为10.7db 时、该值较高时是否有缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    我发现您发表了许多相关帖子、例如  

    这篇帖子是对其中一个帖子的跟进吗?

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、宇浩

    您联系过我的过去帖子的内容与我想知道的内容不同。
    ADC 计数设计为约±900。
    根据管道设计的不同、设置的增益值使 ADC 计数±900不同、例如0.1dB 和10.7db。
    我想知道更改增益值对测量是否有任何影响。
    请告诉我、您在设计流量管道时是否有任何指导准则、以便增益值高于或低于该值。
    如果它处于设置范围内(-6.5db 至30.8db)、如果您可以回答如果您使用任何值、就没有问题、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    我将邀请我的同事来帮助你。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、M_K_T:

    您在 GUI 内部更改的增益设置反映了 MSP430FR6047内部 PGA 的增益、因此它确实会影响您的实际测量。  

    请告诉我您是否有关于如何设计流量管的指导原则,以便增益值高于或低于该值。
    [/报价]

    管道选择将取决于许多因素、包括换能器频率、所需流速、换能器放置等 我不相信我们有相关的指导准则、但该器件应该能够支持可 根据配置进行调整的各种管道。  

    如果它在设置范围内(-6.5db 至30.8db),如果您可以回答如果您使用任何值没有问题,将不胜感激

    是的、该范围内的任何一个值都是适用于您的 PGA 的有效配置、 因此应该没问题。 如果没有外部放大、您将无法在该范围以上获得增益。  

    此致、
    Brandon Fisher

    [/quote]