This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-SENSORS:配合 CC1310使用 BOOSTXL-SENSORS_GUI+ET

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1232607/boostxl-sensors-using-boostxl-sensors_gui-etwith-cc1310

器件型号:BOOSTXL-SENSORS
主题中讨论的其他器件: CC1310

大家好

尝试运行 BOOSTXL-SENSORS_GUI+ET。 选择"文件->编程设备"时,收到错误"Error Configuring Debug Server: error = operation was aborted"(配置调试服务器时出错:错误=操作已中止)

HW:BOOSTXL-SENSORS + cc1310 Launchpad

1. BOOSTXL-SENSORS + cc1310 Launchpad 无法使用 BOOSTXL-SENSORS_GUI+ET。?

根据文档(用户指南)、只有这三个(BOOSTXL-SENSORS_SensorGUI_ MSP432P401R、MSP432P401R、EXP430FR5994、)可以使用?

我想使用这款 BOOSTXL-SENSORS_GUI+ET 、我可以购买哪款? 您能给我这个链接吗?

谢谢~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    您是对的,要使用它,您需要一个 MSP430 launchpad。 CC1310不支持该 GUI+ET 软件。

    我已将该线程重新分配给 MSP 组织。  

    此致、

    SID