This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:关于 MSP430G2755IRHA40R 的问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1225649/msp430g2755-question-about-msp430g2755irha40r

器件型号:MSP430G2755

您好:

该客户的智能燃气表项目已导入 MSP430G2755IRHA40R、该项目已在21年时间内实现量产。 有关特定原理图、请参阅附件

目前、它已被终端用户使用了大约1-2年、MSP430G2755IRHA40R 异常、内部程序混乱。

目前、客户发现在把数据上传到集中器的时候、只要锂电池 ER26500的输出电压低于2.7V 或者电流低于50mA、市场缺陷率就很高、电池使用一年后就会出现这种情况。

具体现象是:当电压传输波形时、电压会立即下降到大约2V 并持续几微秒、然后返回到3.6V、从而导致 MCU 中出现程序混乱或数据混乱。 表 ID 号重置
重新更新程序后、MSP430G2755IRHA40R 恢复正常。

有几个问题需要确认:
1、存储器件中出现错误的原因是什么, ID 混乱;
2.当电压由于智能燃气表上传的内容而变得不稳定时、对芯片的 Flash 有多大影响?
3.当芯片发生耗电时、对芯片的储藏有没有损坏?

e2e.ti.com/.../SCOPS14V02_2D00_3_2D00_J4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    如果器件电源低于最小工作点、器件的行为将变得不可预测。 当电压降至所需电平以下时、客户是否使用 BOR 将器件置于安全状态?  

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:ć

    该芯片存储读取的乱码数据和正常数据。

    客户发现 MSP430G2755IRHA40R 该芯片没有 BOR 功能、请询问:该芯片是否可以通过检测输入电压欠压(低电压)并进入低功耗模式来解决存储在芯片中的乱码问题。

    MSP430G2755是否复位为低电平复位? 谢谢!!!

    e2e.ti.com/.../garbled-data.txte2e.ti.com/.../normal-data.txt

    1、数据乱码

    2、正常数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色区域是否是损坏的存储器地址? 程序在这里执行闪存写入吗?

    为了推荐解决方案、最好准确了解腐败发生的时间。 客户能否设计一个实验来重新在 VDD 上生成低脉冲以导致损坏?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我的客户正在进行 实验、但 问题尚未重现。

    附件是430G2755所用主板的原理图、请帮助检查、存储数据混乱的原因是什么。

    该产品 MSP430G2755IRHA40R 主要用于智能燃气表。 使用了大约1到2年后、发现程序中存储的数据混乱。 目前、我们 可以看到一些现象、那就是锂电池的输出低于2.7V、 电流低于50mA、 数据传输的时间。 ,(估计受射频影响)电源电压将跳变(立即下降到大约2V,时间为几微秒,然后恢复到3.6V), 但客户不知道 导致 MSP430G2755IRHA40R 闪光混乱的主要原因、因此请提供一些相关建议。 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:ć

    附件是430G2755所用主板的原理图、请帮助检查、存储数据混乱的原因是什么。

    e2e.ti.com/.../3286.SCOPS14V02_2D00_3_2D00_J4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我将在星期一回复

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    有任何反馈?您会帮助检查此案例吗? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我看过了原理图、但我没有看到任何问题。  

    我们仍然需要回答此问题、以便更深入地了解该问题:

    红色区域是否存在损坏的内存地址? 程序正在执行闪存写入的位置是吗?

    请记住、擦除闪存(即写入)时的最小电压为2.2V:

    如果客户的系统在闪存擦除期间降至2.0V、则您可能已损坏。 这里是我开始调试的位置。

    不幸的是、如果没有可重现的测试案例、我们就无法完成其他工作。

    此致、

    Evan