器件型号:MSP-EXP430G2
在过去几周内反复对这个问题感到困惑之后、阅读几十个 E2E 主题帖后、我似乎找不到解决方案。 由于我首次将 CCS 与 MSP430 USB 调试接口(MSP-FET 430UIF)结合使用、而 Windows (11 Home 64位)已确定为正确的驱动程序。 当我查看"项目">"属性"并选择"识别我获取错误初始化仿真器:
在指定的 COM 端口上找不到 MSP-FET430UIF。
我还尝试安装一个旧版本的 CCS (v9)、这是因为一个线程的注释指出 EXP430G2不再被支持、而你现在需要 G2ET、但是其他信息显示当前 CCS 支持所有旧硬件。 我尝试找到了正确的驱动程序、下载了 ti_msp430driver_setup_1.0.1.1、 但找不到看起来适合 G2的驱动程序。
您能否告诉我是否正确识别了问题并找到正确的驱动程序? 我想我可以弄清楚如何在卸载或禁用现有的后手动安装,但这样做的指导不会有什么坏处。
如果没有、我还能做什么、或者你可以将我指向我错过的主题。 有一吨线程与类似的问题,"已经在使用中"... UART 闪存等有问题、但对于这个特定问题、我找不到任何问题。
谢谢。
吉姆