This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2102:CCStudio 和 LoadTI 未看到 Blackhawk XDS560编程器

Guru**** 2926860 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, MSP430G2101, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1233422/msp430g2102-ccstudio-and-loadti-is-not-seeing-blackhawk-xds560-programmer

器件型号:MSP430G2102
主题中讨论的其他器件:MSP430G2101、CCStudio、 MSP-FET

您好!

我正在尝试将"Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器"连接到 MSP430G2101。  

我想使用 LoadTI、但我得到 "严重:MSP430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET"的提示

因此、我进入 Code Composer Studio 并获得:

在 CCStudio 4.2中、我转至 Tools > Launch TI debugger、如果我尝试连接到目标、会得到"Error connecting to the target:(error -183 @ 0x0) controller has detected.(错误- 183 0x0)控制器检测到与自身较远的电缆断裂。 用户必须将电缆/仓体连接到目标。 编程器显示在 CCS 调试窗口中、但由于某种原因而未连接。  

我不知道如何判断问题是什么。 有人能告诉我正确的方向、让它正常工作吗?  

如果这很重要、我就在 Windows 7上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不支持 MSP430、请试用 MSP-FET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我切换到了另一个部件 C6455、错误仍然存在。 仍显示 "Error connecting to the target:(ERROR -183 @ 0x0)控制器检测到距离其本身较远的电缆断裂。 用户必须将电缆/ POD 连接到目标上"

    这是否意味着软件可以看到程序员、但程序员看不到器件? 或者这是否意味着软件看不到编程人员?