This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6769:是否需要外部晶体?

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1233992/msp430f6769-external-crystal-required

器件型号:MSP430F6769

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

是否需要外部晶体?

如果没有外部晶振、DCO 就无法设置内部振荡器频率。 直接与 FLLREF 进行联系?

您能帮助说明一下吗?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不 MSP430"需要"一个晶振。 我们可以证明、在将时钟系统设置为使用晶体之前、系统就会启动并执行代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用(内部) REFO 时钟来控制 FLL [请参考用户指南(SLAU208Q)第5.2.3节]。 REFO 为+/-3.5%、而不是(典型值) 对于32kHz 晶体、为20ppm [请参考数据表(SLAS768E)次级5.18]、这将反映在 FLL 输出中。

    在复位时、UCSCTL3:SELREF=0、请求 XT1CLK (晶体振荡器)所以你必须明确地设置 SELREF=2来获得 REFOCLK。 我没有看到执行此操作的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    请参考以下 UCS 框图、在没有外部晶振的情况下、您可以为时钟源选择 VFOCLK 或 REFOCLK。 另外、REFOCLK 可以是 FLL 的输入。

    B.R.

    Sal.