请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6769 亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们的客户提出这个问题的。
是否需要外部晶体?
如果没有外部晶振、DCO 就无法设置内部振荡器频率。 直接与 FLLREF 进行联系?
您能帮助说明一下吗?
韦恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们的客户提出这个问题的。
是否需要外部晶体?
如果没有外部晶振、DCO 就无法设置内部振荡器频率。 直接与 FLLREF 进行联系?
您能帮助说明一下吗?
韦恩
您可以使用(内部) REFO 时钟来控制 FLL [请参考用户指南(SLAU208Q)第5.2.3节]。 REFO 为+/-3.5%、而不是(典型值) 对于32kHz 晶体、为20ppm [请参考数据表(SLAS768E)次级5.18]、这将反映在 FLL 输出中。
在复位时、UCSCTL3:SELREF=0、请求 XT1CLK (晶体振荡器)所以你必须明确地设置 SELREF=2来获得 REFOCLK。 我没有看到执行此操作的示例。