This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F235:燃气表流速测量 Qt、Qin、Qmax

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1234272/msp430f235-gas-meter-flow-rate-measurement-qt-qin-qmax

器件型号:MSP430F235

您好!

我正在使用簧片开关设计一款超低功耗燃气表脉冲计数器。 我的系统运行良好、对仪表值进行计数并将每个小时保存在 EEPROM 中。  

现在、我需要一些附加功能来在其中进行开发。  

计算 Qmax、Qmin 和 Qt (average)

那么、我应该使用什么方法:

1) 1)计算两个脉冲之间的时间并根据时间计算流速? 或

2) 2)每分钟唤醒一次、并根据1分钟内的脉冲计数计算流速? 或

3)还有其他最佳方法吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dipak:

    Unknown 说:
    1)计算两个脉冲之间的时间并根据时间计算流速?

    我认为这种方法适用于脉冲频率远低于计数器频率的情况。 或者、方法2)可能更适合您的计算。

    Unknown 说:
    2)每分钟唤醒一次并根据1分钟内的脉冲计数计算流速?

    我没有深入了解 Qmax、Qmin 和 Qt 计算公式。 但在一分钟的时间内、似乎很难获得它的最大值或最小值。

    B.R.

    Sal.