This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:关于当 LFXIN 晶体模式时,是否可以使用32.768 kHz 振荡器,如 SiT1572和#39;s CLK 输出到 LFXIN?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1230105/msp430fr5994-about-when-lfxin-crystal-mode-can-i-use-the-32-768-khz-oscillators-like-a-sit1572-s-clk-out-to-lfxin

器件型号:MSP430FR5994

尊敬的团队:

・当 MSP430FR5994采用 LFXIN 晶体模式时、能否使用32.768kHz 振荡器、如低于 SiT52的 CLK 输出至 LFXIN、作为 低频晶体的替代产品?

  请参考下图。

・我想使用 SiT1572外部振荡器器件、因为它的温度特性比正常晶体单元更好。

的故事

https://www.sitime.com/products/32-khz-oscillators/sit1572

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norimichi:

    是的。 您需要按照系列用户指南(https://www.ti.com/lit/pdf/slau367)中的说明设置 LFXT BYPASS

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    抱歉、我还有一个问题。

    当设置 LFXT 旁路模式(如作为回复)时、
    您能否讲授 LPM3.5电源流耗规格?

    最大电流为1.65uA、与12pF 晶振相似吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norimichi:

    我们没有此方面的规格、但我认为会相似、可能会稍低一些、因为我们在旁路操作期间不会驱动晶体。  

    不过、我没有数据支持这一诉求。  

    此致、
    Brandon Fisher