请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6047 开发板在插入计算机时可以正常充电,但计算机无法扫描设备,计算机版本已更新为 Win 11,但仍然无法扫描,请帮助确认情况
e2e.ti.com/.../video_2800_1_29002800_2_2900_.mp4e2e.ti.com/.../video_2800_5_2900_.mp4
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
开发板在插入计算机时可以正常充电,但计算机无法扫描设备,计算机版本已更新为 Win 11,但仍然无法扫描,请帮助确认情况
e2e.ti.com/.../video_2800_1_29002800_2_2900_.mp4e2e.ti.com/.../video_2800_5_2900_.mp4
您好!
正如您在视频中所展示的、EVM 的硬件连接是正确的。 错误是计算机无法识别 USB 设备。
我建议您使用 CCS 试用一下、看看它是否可以更新 eZ-FET 的固件、还是安装 USB 接口的必要低级驱动程序。
如果不起作用、请尝试 MSPDS 驱动程序或库| TI.com 以更新固件。
B.R.
Sal.