This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:[H/W BP -已禁用]

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1235269/msp430fr2033-h-w-bp---disabled

器件型号:MSP430FR2033

您好!

我正在尝试在程序中添加断点、但我会在边距上看到一个对话框、其中显示消息"[ H/W BP - Disabled ]"(断点通常位于此列)。 为什么会发生这种情况? 如何阻止这种情况发生? 此外、当我添加断点时、我没有得到一个绿点。 我得到一个灰点。

灰点:

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收到此消息时、通常表示仿真单元中的断点已用完。 通常的限制是在2-3左右。

    打开"Breakpoints"视图["Window->Show View->Breakpoints"或类似的视图]并删除您不再感兴趣的任何内容。

    灰显的指示也可能意味着您已移动代码、调试器无法确定断点(现在)应该在哪里。 为此、请尝试将其删除并重新添加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题修复了。 我拿出了我的所有断点、它起了作用。 谢谢你。