This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:能否使用 msp430fr2676 (32KB FRAM)压降来代替 msp430fr2475 (32KB FRAM)?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676, MSP430FR2475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1233571/msp430fr2676-can-i-use-the-msp430fr2676-32kb-fram-drop-in-replacement-for-msp430fr2475-32kb-fram

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2475

大家好、

有一个工业项目使用具有32KB FRAM 和6KB RAM 的 MCU MSP430-FR-2475TPT。 现在固件完全针对 msp43-FR-2475TPT 实现、但现在我想使用 MCU MSP430-FR-2676TPT。 我可以使用 MSP430-FR-2676代替 MSP430-FR-2475吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NITISH:

    我稍后会回复。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于此 MCU 兼容性查询、您能提供一些建议吗?

    谢谢。

    Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NITISH:

    很抱歉这么晚才回复。 实际上、msp430fr2676具有64KB FRAM。

    下面是比较结果。 使用 msp430fr2676替换 msp430fr2475似乎没问题。

      MSP430FR2676 MSP430FR2475的更多信息
    TI.com 库存 57、665 49,785.
    频率(MHz) 16. 16.
    非易失性存储器(kByte) 64 32.
    RAM (k 字节) 8. 4.
    ADC 类型 12位 SAR 12位 SAR
    ADC 通道 12. 12.
    GPIO 数量 43. 43.
    特性 高级感应、实时时钟 实时时钟
    端口号 2. 2.
    供电
    I2C 的数量 2. 2.
    文件 4. 4.
    比较器通道 4. 4.
    价格|数量(美元) 1.644美元| 1ku 0.780美元| 1ku
    封装类型 LQFP、VQFN LQFP、VQFN
    引脚数 32、40、48 32、40、48
    链路状态 编程 编程