This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-PHONE:是否可以在设计中心 GUI 中直接显示特定元素数据?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-PHONE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1234062/captivate-phone-is-it-possible-to-display-specific-element-data-directly-in-the-design-centre-gui

器件型号:CAPTIVATE-PHONE

大家好!

我对使用设计中心 GUI 和 CAPTIVATE-PHONE 板非常陌生、需要你的帮助来了解 是否有实现功能的方法。

设计中心 GUI 具有数据记录功能、允许将传感器数据记录到项目工作区中的.csv 文件中。

但是、我希望数据能够直接实时显示在 GUI 设计区域中。  

是否可以避免使用属性窗口中的"通道条形图"选项卡直接显示特定元素数据值、例如在 UI 设计区域中直接显示计数?

如果可以、请指导我完成必要的步骤。

如果有任何我可以考虑的解决方法或其他选项、请随时与我分享。

您的支持对我的项目非常有用。 期待您的答复。

谢谢、此致、

R·本迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HIM

    如果已安装 CapTIvate 设计中心、则可以在以下文件夹中找到用户指南:(此示例适用于 v1.83.00.17)

    文件:///C/C:/ti/msp/CapTIvateDesignCenter_1.83.00.17/CapTIvateDesignCenter/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_designcenter.html

    我们还提供了一些指南来帮助您:

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的答复。

    在 GUI 中、 仅显示滑块传感器滚轮传感器的传感器测量数据。

      

    其他传感器只需在没有任何值的情况下指示触摸或接近、除非我们打开条形图或信道表并观察更改。

    我想直接在 GUI 中显示一个特定的数据元素、"Count"数据值以及传感器(ButtonGroup 或接近传感器)

    我浏览了用户指南、但未提供任何方法来修改特定传感器在设计面板中的显示方式。

    例如、如果我 在设计面板中放置了接近传感器、并且我想在设计区域中显示"计数"数据值以及传感器符号(无需打开条形图或通道表)、 对于如何做到这一点、我在指南中没有看到任何解释。

    如果我漏掉了指南中的内容、或者我的要求不清楚、请告诉我。  

    关于如何做到这一点的任何建议或指导是最受欢迎的。

    谢谢、此致、

    Bhindhiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhindhiya:

    您可以在 GUI 中双击 MCU 或传感器块、然后您可以找到这些信息、如下所示:

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    是的、谢谢、我一直能够做到这一点。

    我想知道是否有任何方法可以单独显示特定的数据元素、例如直接在设计面板中显示"Count"数据。

    我希望避免导航到 MCU 或传感器块中的通道表。

    请告诉我、是否有办法做到这一点。 期待您的回复。

    谢谢、此致、

    Bhindhiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhindhiya:

    此 GUI 专为评估性能和调整参数而设计、因此我们将所有信息输入到了此 GUI 中。

    如果您只想了解一些小参数、也许您可以通过软件读取这些数据:

    谢谢!

    此致

    约翰逊