大家好!
我对下面的公式有疑问。
下面的公式可在 扫描时间估算器中找到。
计算结果与 EQN1的 Frequency_Divider /CAPOSC 不匹配、CAPOSC/Frequency_Divider 是否有错误?
此外、CyclePeriod 的最小值和最大值是多少?


此致、
Ryuto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我对下面的公式有疑问。
下面的公式可在 扫描时间估算器中找到。
计算结果与 EQN1的 Frequency_Divider /CAPOSC 不匹配、CAPOSC/Frequency_Divider 是否有错误?
此外、CyclePeriod 的最小值和最大值是多少?


此致、
Ryuto
您好、Johnson:
抱歉。
如果您认为 Frequency_Divider = f/1→Frequency_Divider = 1、则计算正确。
在[扫描时间估计]中、对其进行了如下说明。
EQN1:ChargeTransferPeriod[f]= Frequency_Divider/CapOSC[f]*(ChargeHoldPhaseLength + TransferSamplePhaseLength)
EQN2:CyclePeriod[f]= ChargeTransferPeriod[f]* Convion_Count +(STABLETIME / CAPOSC[f])
CAPOSC [f]= 16MHz
STABLETIME = 320
我具有以下设置。
Frequency_Divider = 1
ChargeHoldPhaseLength = 1
TransferSamplePhaseLength = 1
转换计数= 1000
实际测量、来自 CapTIvateDesignCenter
CyclePeriod[f]= 145 us
每个分配
CyclePeriod[f]= 145 us