This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:我不知道此处的 Tprooop 和 Toffset 的开始时间和结束时间分别是多少

Guru**** 2537360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1233645/msp430fr6043-i-don-t-know-what-is-the-start-time-and-end-time-of-tprooop-and-toffset-here-respectively

器件型号:MSP430FR6043

大家好、我不知道这里的 Tprooop 和 Toffset 的开始时间和结束时间是什么、以及这个公式是如何产生的、请建议并在方便的情况下画出一幅图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此图中展示了 Toffset:

    据我所知、Tprop 是 USS 信号从传输到接收所需的时间。

    如果您尚未访问MSP430超声波水表学院、请访问

    谢谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Susan。

    您是否是说 Tprop 是从发送的第一个脉冲到接收的首波瓣的时间、Toffset 是从 ADC 开始采集到接收的首波瓣的时间?  

    TPP - Toffset 是从发送第一个脉冲到 ADC 采集开始的时间、应为固定的时间段。

    客户认为、如果是这种情况、则公式中的减法将毫无意义、因为这是一个固定值。

    您能解释一下吗?

    --

    谢谢、此致

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、减去 Toffset 的原因是、Toffset 是 AbsTOF 算法锁定到的波瓣阈值之外的采集波形部分。

    如果您查看来自 MSP430超声波水表学院的这张图片:

    实际 AbsTOF 算法仅包含大于阈值(图像中为22%)的波形凸尖。 因此、AbsTOF 仅是波形中最高点位于22%与峰值之间的部分。

    Tprop 仍然是整个波形在一个换能器之间传输到另一个换能器所需的时间。

    谢谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan:

    Tprop 是从发送的第一个脉冲到接收的第 n 个波瓣的时间,Toffset 是从 ADC 开始采集到接收的第 n 个波瓣的时间[/报价]

    这不应该是一个固定的时间吗? 这是我的客户的理解、 对吗?

    --

    谢谢、此致

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tprop 随介质中声速的变化而变化、例如水温变化时。 不能期望它是固定时间;减法没有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Seth 是对的。 此外、如果波形发生变化或阈值发生变化、Toffset 也会发生变化。 这些值都不是固定的。  

    谢谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户的意思是、Tproop - Toffset ADC 打开和捕获时的时间一致。  该时间(ADC 被打开和捕获) 是固定的、因此 Tprooop - Toffset 是固定的。

    这是我们不明白的一点。

    --

    谢谢。此致、

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有这些变量都是用户可调节的、因此如果它们没有改变、它们应该保持不变。 在软件中调整这些值应该有助于校准器件。 这是您所指的吗?

    谢谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan:

    不过、液体中超声波的绝对飞行时间可能会随温度和密度的变化而变化、因此绝对飞行时间会发生变化。 但使用固定的 Tprooop - Toffset 计算变化的绝对飞行时间是矛盾的。 我不明白这一点。

    --

    谢谢、此致

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我重新表述自己。 Tprop 是固定的、因为它配置为仪表配置的一部分。

    Toffset 可以由用户设置、但也可以通过算法计算。

    谢谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan:

    也就是说、用户首先设置 Toffset 的近似值、然后算法根据阈值(例如10%)调整 Toffset、以便获得精确值并定位第一个波瓣、对吧?

    --

    谢谢、此致

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    是的、这是正确的。