This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2311:如何生成或创建与 CAPTIVATE-BSWP 通信的代码

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-BSWP, MSP-EXP430FR2311, CAPTIVATE-PHONE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1236047/msp-exp430fr2311-how-to-generate-or-create-the-code-to-communicate-with-captivate-bswp

器件型号:MSP-EXP430FR2311
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-BSWP、、 CAPTIVATE-PHONE

大家好!

首先、我刚刚接触这个模块、并且之前没有在 TI 工作过。 请务必获得您本人的理解和耐心、以帮助我弄清楚如何在  MSP-EXP430FR2311 Launchpad 和 CAPTIVATE-BSWP 模块之间建立通信。

通信模块文档和上一幻灯片中的 主机处理器通信 部分- https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/1_83_00_08/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_library.html#communications-module 提供了有关如何进行设置的说明。

我知道我要使用 CAPTIVATE-PHONE 演示中使用的 I2CMaster 驱动程序并找到它。

不过,我不能肯定

1.如何  在 CCS 中为 MSP-EXP430FR2311 Launchpad 生成代码。

2.我是否应该简单地将 I2CMaster 库复制到为 launchpad 生成的软件包中,并在 main.c 中创建一个名为 loop()(在同一个文档中提供)的函数?

关于如何在主机 MCU 和 CAPTIVATR-FR2676之间进行通信的任何指导对我来说都非常有帮助。

我希望得到您的支持、并期待您的回复。

谢谢、此致、

Bhindhiya Raja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhindhiya:

    您需要使用 I2C 的特定原因是什么吗?  如果使用 UART、则可以利用 随 GUI 安装的 FR2676_BACKCHANNEL_UART 示例。

    以下是可以查找以下示例的位置-> C:\ti\MSP\CapTIvateDesignCenter_1.83.00.08\CapTIvateDesignCenter\Example_Projects\CapTIvateDesignCenterWorkspace\TI_examples\FR2676_backchanner_UART