This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-IEC60730-SW-PACK:UART 接口验证

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1236378/msp430-iec60730-sw-package-uart-interface-validation

器件型号:MSP430-IEC60730-SW-封装

您好!

对于 IEC60730 B 类合规性、是否需要接口级别验证? 如果支持、 MSP430-IEC60730-SW-Package 则具有用于验证外部 UART 接口的 API。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Akash S

    我认为 UART 接口用于 调试和详细支持。 在自检库上不是必需的。

    我们为  每个 MSP430器件提供 UART 示例代码和驱动程序库。

    请查找   MSP430-IEC60730-SW-PACK 用户指南作为参考

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不使用 UART 进行调试。 而是用于连接外设 IC。 在这种情况下、UART 接口是否需要自检?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Akash S

     UART 接口 自检库无需自检。

    请查看 IEC 60730安全标准 、以考虑是否需要对 用户应用级别 :  

    传输冗余测试
    协议测试
    CRC 单字测试

    谢谢!