This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:在 CCS 中处理项目

Guru**** 2549680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1236234/msp430fr4133-dealing-with-project-in-ccs

器件型号:MSP430FR4133

你好。

我们公司正从 PIC 微型转向 TI-MSP430微型。

我已获得 LaunchPad、并安装 CCS V12.2开始尝试。

在这里、我可能没有使用正确的术语、因此请原谅我这么做。

我意识到将保存您所有项目的工作区。 但这不是我们整理文件的方式。 这里每个产品都有自己的文件夹。 该产品的代码位于子文件夹中。 还有另一个名为"Obsolete"的文件夹,包含代码的旧版本。所有这些都在服务器驱动器上(通过网络)。 可表示为:

产品->产品编号->代码->停产。

"product number"中还有其他文件夹、例如"schematic"

在代码文件夹中、您将找到当前的 cod REV。

在 Obsolete 文件夹中,你会在自己的文件夹中找到每一个旧版本。

现在我的问题:

是否可以通过某种方式在工程中双击文件(.C 或.proj 或某些文件)、并且 CCS 将仅在自动加载该工程时打开?

为了让大家更清楚地了解、在 PIC 微型应用中、我们使用了 CCS C (定制计算机服务)。 两个软线的短路是多么有趣。   使用它时、您只需双击.c 文件。 然后软件打开并仅加载该项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Sami Saqa

    TI CCS 基于 Eclipse 平台。  这是一个用于为开发人员提供支持的

    请查看    CCS IDE 上的 Code Composer Studio 用户指南和工作台用户指南-->帮助-->帮助 内容

    谢谢!