This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:引导加载程序源代码

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1236264/msp430f5659-bootloader-source-code

器件型号:MSP430F5659

您好!

1.是否有可用于 MSP430F5659的定制 BSL 源代码?
2.如果没有、您是否可以为该 MCU 从 MSP430BSL_1_02_00_01封装中推荐任何 BSL 源?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI BSL 开源代码可在 slau319中找到。 如果要使用出厂默认 CDC BSL、但使用一些其他(不受支持) XT2值、也可以使用器件原始二进制文件进行更新。

    e2e.ti.com/.../2144309

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。

    我的要求是实施 适用于 MSP430F5659的 SPI 引导加载程序 。 为此、我将介绍一下 MCU 的现有 BSL 源。
    但是、我在 MSP430BSL_1_02_00_01封装中找不到它。

    我可以找到它的唯一 MCU 是:
    1. IAR_v6_CC430F614x_USCI_UART
    2. IAR_v6_MSP430F522x_I2C
    3. IAR_v6_MSP430F543xA_TA_UART
    4. IAR_v6_MSP430F552x_TA_UART
    5. IAR_v6_MSP430F552x_USB
    6. IAR_v6_MSP430G2xx_TA_UART

    请为 MSP430F5659推荐上述任一器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将其用作参考 MSP430F552x_来源。

    如果您想使用 BSL 闪存段来开发您的 BSL、要小心、因为 JTAG 熔丝值存储在 BSL 区域的末尾、使用非功能的 BSL 和"熔断的"JTAG 熔丝器件永远无法工作。

    在定制 BSL 的过程中、我使用了主闪存、最后、当我确定一切都正常工作时、会将其重新定位到 BSL 段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 

    这些信息对我的项目非常有用。