This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI CGT 头文件和支持文件?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, UNIFLASH, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1238458/ti-cgt-header-and-support-files

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP430G2553、MSP430FR6989

我想转向更具便携性和标准化的工程、我想实现这一目标的方法之一是使用 Docker 容器安装特定编译器版本、依赖项、Uniflash 等、而无需安装 Code Composer Studio (CCS)。 我在过去见过几个关于这方面的主题,但最近没有明确的答案。 MSP430 GCC  下载页面包含头文件和支持文件(msp430.h、msp430fr6989.h、msp430g2553.h 等)的下载、但 TI CGT 下载 页面 不包含该文件、并且 CGT 下载中不包含头文件和支持文件。 在我的个人计算机上安装 CCS 后、我看到 MSP430 GCC 和 TI CGT 编译器的两个包含文件夹、但是否可以从不下载 CCS 的情况下获取这些 TI CGT 头文件和支持文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonah,

    遗憾的是、我们没有单独打包这些支持文件。 它们包含在特定 IDES (例如 CCS)的支持包中。