This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:用于风速计的 EVM

Guru**** 2542960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1238298/evm430-fr6043-evm-for-anemometers

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043

大家好、

我想检查一下我们是否具有完整的风速计 EVM。 就像 Blink 一样、我看到我们有高分辨率风速计的参考设计。 我们有完整的 EVM 吗? 如何应用完整的 EVM?

高分辨率风速计

谢谢。

古斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们提供 用于 Ultra Sonic Sensing (USS) 器件的 EVM、这是您已找到的器件型号。 但 MSP 没有任何包含传感器本身的 EVM。 在链接的文档中、他们创建了自己的换能器固定装置、并将换能器连接到 MSP430FR6043的引脚。

    这里是 USS EVM 入门视频的链接。

    此致、

    卢克