This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:CCS 安装在新计算机上时出现链路错误

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1238479/msp430fr5969-link-errors-when-ccs-installed-on-new-computer

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

我升级了计算机、安装了最新版本的 CCS、并 导入了一个现有项目。

现在、我收到以下错误:
未找到 libc.a

未解析的 symbol__TI_int30 (通过 int54)

lnk_msp430fr5969.cmd 内所有中断矢量上的警告

没有合适的入口点

我似乎在设置中丢失了一些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您安装了哪个版本的 CCS、它是 Theia 还是 Eclipse? 此外、请确保在您的属性中运行的是 最新版本的"msp430ware"、以便 CCS 能够访问 driverlib。

    此致、

    悉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够返回到我的旧电脑,并检查属性差异。

    我将以下内容添加到链接器文件搜索路径中:

    $(CG_TOOL_ROOT)/lib
    $(CG_TOOL_ROOT)/包含

    我还将$(ProjName).map 添加到了链接信息(MAP)。

    我想我在某处添加了_mpu_enable、但我不知道在哪里。

    现在它起作用了。