This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:MSP430F6779测量第二个 PWM 信号的电压

Guru**** 2534410 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1237921/msp430f6779-msp430f6779-measuring-voltage-of-second-pwm-signal

器件型号:MSP430F6779

我需要第二个 PWM 信号来为第二辆电动汽车充电。  对于 MSP430F6779、是否存在另一个可为 ADC 提供硬件触发器的 PWM 计时器? 我已经将 TA3.0用于第一个 PWM 信号、该信号运作良好。 或者、是否可以通过某种方法从 TA3.0计时器创建第二个 PWM 信号?   

以下是我的原始帖子。  

e2e.ti.com/.../4567724

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    如果您需要另一个计时器、可以使用 TA0.1、请参阅数据表中的表6-20。

     

    此致、

    悉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有将 TA0.1映射到不同的引脚的方法? 我将该引脚用于串行通信、并用作引导加载程序引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看数据表(SLAS768E)表6-11和6-12、看起来您可以将 TA0.1和 TA0.2重新分配给任何 P2/P3/P4引脚。 你不需要针对触发执行这个操作、但是你会生成 PWM。

    我从另一线程了解到、您的代码已经在将 TA0用于其他目的。 这是否改变了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为默认示例代码使用 TA0.1来触发 Σ-Δ ADC。 我在代码中搜索 SD24SCS 并仅找到了 SD24SCS_4、因此我认为应该能够使用 TA0.1。  

    TA0.1只能重新映射到 P2/P3/P4引脚吗? 我们正在对我们的电路板进行新版本的修改、这就是我提出这个问题的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、根据数据表第6.13.6节[恰好在表6-11之前]。  

    您可以选择这24个引脚中的任何一个、因此您或许能够尝试与当前电路板的端口映射。