This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2676:关于 CAPTIVATE-FR2676的原始数据

Guru**** 2482515 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2676, CAPTIVATE-METAL, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1229404/captivate-fr2676-about-raw-data-of-captivate-fr2676

器件型号:CAPTIVATE-FR2676
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-METALCCStudio

大家好!

我在以下环境中有问题。

环境
・应用: CapTIvate  设计
・所用电路板
- CPU 板: CAPTIVATE-FR2676
-金属电极板: CAPTIVATE-METAL Rev D1
-书写板: MSP430
・开发环境
- CCStudio 12.3.0

问题

・在逐渐施力时,数值似乎在中间调整,但哪个参数是相关的?

下图是 CapTIvate 按钮输出的原始数据。

雷托岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎是在一个填充上记录计数值。 您可以选择您正在 GUI 中记录哪些数据。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao、您好!

    我根据下面的 URL 将原始数据输出到 CapTIvateDesignCenter。

    >将未格式化的数据流化到设计中心 GUI

    当你逐渐增加的力量,你会觉得价值已经增加了沿途。

    哪些参数会产生影响?

    此致、

    Ryuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    增加的值应该是 Delta 参数。 Delta = LTA -计数。 按下按钮时、LTA 保持不变、Count 值下降、Delta 上升。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao、您好!

    我根据下面的 URL 将原始数据输出到 CapTIvateDesignCenter。

    >将未格式化的数据流化到设计中心 GUI

    我们知道004是 F0原始值。

    这是否意味着 F0原始值受到 δ 的影响?

    如果是,RawData 是这一参数吗?

    此致、

    Ryuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此原始值与原始计数数据类似。 当您触摸该按钮时、该按钮上的电容较大。 计数值将会减少并导致 Delta 增大。  

    在该图中、看起来您的手正在离开按钮。 从而使 按钮上的电容 较小。 计数值大于上升。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao、您好!

    >在这张图中,看起来你的手离开了按钮。

    没有。它的手不是远离按钮。

    我不明白。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、如何获得这个屏幕截图呢?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao、您好!

    使用 CCStudio 12.3.0编写附加的程序。

    检查 CapTIvateDesignCenter 的"用户日志数据"中是否存在004。

    3.004如果您继续接触不超过 ProxThreshold 的力,将会突然改变。

    此致、

    Ryuto
    e2e.ti.com/.../FR2676_5F00_CAPTIVATE_2D00_METAL.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享原始数据日志数据?

    似乎是将 LTA 输出到 GUI。 我会假设发生了校准。 但我需要查看原始数据、然后我就可以知道校准的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周奕迅您好!

    >您可以共享原始数据日志数据吗?

    我很抱歉。 我无法发送原始数据日志数据、因为我现在没有电路板。

    >我会假设发生校准。

    可以。 我已验证 LTA 已校准。

    这是否意味着原始数据也经过校准?

    如果也对原始数据进行了校准、是否有办法禁用它?

    此致、

    Ryuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、也会校准原始数据。

    您可以在此处注释代码以禁用校准。 但是、我建议您弄清发生校准的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周奕迅,你好!

    我明白了。 谢谢!

    此致、

    Ryuto