This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:在上行和下行通道中未检测到信号

Guru**** 2484395 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1234575/evm430-fr6047-no-signal-detected-in-up-and-downstream-channel

器件型号:EVM430-FR6047

我正在使用  AUDIOWELL 超声波流量传感器/2MHz、用于使用 EVM430-FR6047板的超声波水表测试。 我无法越过错误消息"在向上和下游通道中未检测到信号"。  商品型号:  US0078, 制造商:  AUDIOWELL ,  ASIN :  B09M2W93YN

我相信我的测试平台很好、因为 使用  用于水表 DN25超声波计的带有塑料管 HS0017的 AUDIOWELL 超声波流量传感器、一切都能正常工作、并连接到 EVM430板。 此时、我得到了正确的 ADC 捕获、并且还在波形中看到了正确的 GPM 流程。

问题是、仅当我在 EVM430板上尝试使用这些换能器 US0078时。 唯一的区别是、Audiowell 管道换能器是入口、我的是夹钳式换能器、但我认为它应该可以正常工作。
我相信这可能是由于某种配置问题、但我无法弄清这一点、因此非常感谢您的帮助。  

下面是测试板和配置的图片。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请告诉我、我是否应该使用任何与 MSP430更兼容的推荐超声波换能器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaskarn、

    看一下 Audiowell HS0017管道、您会看到传感器安装与水流垂直、但有45度的反射体、可将超声波引导至与水流平行的方向。

    从您的工作台设置来看、您的换能器似乎也是垂直于管道表面安装的、但我假设您在管道内没有反射器、因此超声波信号将与水流成90度、您不会看到任何信号。  您需要将换能器安装在45度角或接近45度角的位置、并留出足够的间隔距离、以便超声信号从管道的内壁反弹、并被另一个换能器检测到。  如 需更多信息、请参阅我们的"PVC 管用夹式水表"、slaa949。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dennis。 我实际上尝试了将其放在不同的角度/位置、但仍然收到相同的错误"在向上和下游通道中未检测到信号"。 我在1英寸和2英寸的管道上尝试过它。  查看以不同角度和距离连接传感器的图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么您在下面尝试了类似这样的方法、发现管道中的水已完全充满(没有空气间隙)?

    如果您如上图所示安装了传感器、则系统中可能没有足够的增益来检测信号。  这是由于 PVC 管壁的衰减造成的。  GUI 中有一个增益设置、您可以通过调整来查看它是否起作用、但我怀疑这是两个换能器的正确对齐造成的问题。  此外、您很可能需要在传感器和管道壁之间使用一些耦合凝胶。  您可以使用 slaa949应用说明中提到的 Magnalube 凝胶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dennis 您的快速回复。  
    我以某个角度安装换能器、并且还增加了 GUI 增益。 将 GUI 增益增大到28左右可停止"管道中无流量"错误。 这太好了。  

    但是、我无法看到正确的 GPM 值。 此外、ADC 捕捉看起来不正确。 我已经附上了捕获、供您查看。

    因此、可能是 PVC 管的衰减、仍然在减弱信号。 我还有哪些其他选项可以解决此问题? 是否有任何外部放大选项、我该如何使用它们?

    或者 、我可以获得 任何应该进行并运行 TI 推荐的测试的特定钳位式传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 ADC 波形不正确。  应与 常见问题指南中的问题7中所示类似

    没有推荐用于钳位接通配置的传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dennis。 我尝试更改配置参数、但似乎什么都不起作用。 对要使用的任何特定配置有任何建议?

    此外、是否有办法确定我是否需要为这些传感器和 MSP430板进行外部放大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaskarn、

    我建议您使用一个示波器来测量接收到的脉冲的振幅以及从生成脉冲到接收脉冲的计时。  了解时序和振幅将有助于确定适当的配置、并了解您是否需要外部放大。

    您能做到这一点吗?