This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:保存至闪存驱动器

Guru**** 2483555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1238543/evm430-f6779-saving-to-flash-drive

器件型号:EVM430-F6779

大家好、

我想问是否可以 将原始样本保存并存储到外部存储器、例如 USB 记忆棒或外部硬盘。

我知道您可以通过 USB 和 GUI 将此板连接到 PC。 我想 知道我是否可以在外部 USB 硬盘驱动器中导出原始样本?

 谢谢!

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我们不以您描述的直接方式在本机支持此功能。 但是、在 电能测量设计中心中、 有一个"Log Data"选项、该选项会将数据存储在指定工作区中的 CSV 文件中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace、您好!

    感谢您的澄清。 然后可以将生成的 CSV 文件保存在任何可移动介质中、如 HDD RIGHT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    可以肯定的是、这一切都在您的 PC 中。