器件型号:MSP-EXP430G2
团队、您好!
代表我的客户发布:
我有一个 LaunchPad MSP-EXP430G2与 MSP430G2553搭配使用、并且我想从我的 Mac pro 书中运行具有 M1 Pro 芯片的代码。 我曾尝试下载 CCS、但该程序不会重新确认设备已连接(计算机连接、但程序未连接)。 我想知道在使用 Mac 的 Launchpad 中运行代码需要哪些选项。
此致、
雷南
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:MSP-EXP430G2
团队、您好!
代表我的客户发布:
我有一个 LaunchPad MSP-EXP430G2与 MSP430G2553搭配使用、并且我想从我的 Mac pro 书中运行具有 M1 Pro 芯片的代码。 我曾尝试下载 CCS、但该程序不会重新确认设备已连接(计算机连接、但程序未连接)。 我想知道在使用 Mac 的 Launchpad 中运行代码需要哪些选项。
此致、
雷南
下面是另一个可能的参考:
我能够在 Windows 上使用 CCS 11.1.0.00011测试 MSP430G2553、并且 从 MSP430Ware 运行示例代码时没有任何连接问题。 我目前也在努力让 Mac 测试。
同时、有一些事情值得关注。
他们的机器上是否已安装 MSP430Ware、以及 CCS 是否可以看到已安装 MSP430Ware? 他们应该能够在 Preferences > Code Composer Studio > Products 中的 Discovered Products 列表下查看该列表。 如果他们没有安装、可以从 此处的链接下载。 我的版本3.80.14.01可以正常工作。 如果他们已安装该软件、但在 Discovered Products 列表中看不到它、他们应该能够在单击刷新按钮或编辑发现路径(在同一页上)、然后单击刷新按钮后看到该软件。
确保安装了 MSP430Ware 后、他们是否可以尝试运行 MSP4302553的示例? 我建议使用 msp430g2xx3_1示例、因为该示例应仅使 LED 闪烁。 它们可以通过打开 CCS 中的 Resource Explorer 导入此项目、并找到具有以下屏幕截图所示扩展名的项目。 只需点击导入按钮、选择器件、然后尝试调试项目。
格雷戈

Renan、
在装有 MacOS Monterey 以及所有匹配的 TI 软件规范的情况下、我能够在 Mac 上测试此问题。 实际上我确实在多个 CCS 版本上收到了相同的错误消息。 这很可能是操作系统问题。 您能否确认您客户的计算机在 Monterey 上运行、而不是在其他 MacOS 版本上运行? 如果他们能够做到这一点、那么除了蒙特利之外、还值得在其他 MacOS 版本上进行测试。
我将在星期一上午跟进我的团队、以评估我们是否可以继续对此问题进行故障排除。
格雷戈
Renan、
CCS Cloud 将具有同样的问题。
运行虚拟机将不起作用、因为它将是不受支持的 Windows for Arm。
macOS 上不支持 MSP-EXP430G2。
最简单的答案是只需获取 https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430G2ET。 它们售价为10美元。
此致、
约翰