This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:用于压缩和解压缩测试的不同输出

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1234926/msp430fr2533-different-outputs-for-compression-and-decompression-tests

器件型号:MSP430FR2533

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

我已经构建了一个基本电容式传感器、它采用柔性硅树脂材料封装在上部铜层和下部铜层之间、形成一个圆柱形。

使用电动压力机、我使用 TI CapTIvate 设计软件施加不同级别的压力、并以0.25kg 的增量评估传感器的输出。 正如预期的那样、随着重量的增加、传感器的输出以非线性方式下降。 我还进行了重复性测试、结果证明很成功。 为了说明这一点、我反复施加相同的重量(例如1 kg 10次)、并始终实现相同的输出。

不过、我遇到了一个问题。 当我施加5 kg 的重量、然后迅速将其降低到1 kg 时、传感器的输出值与原始测量值不同。 这意味着、我在将重量从5kg 降低到0.25kg 时获得的输出曲线与增加重量时获得的曲线不同、这与迟滞曲线类似。 这将需要测量传感器的3kg 输出、将重量提高到5kg、然后立即将其降至3kg。 5kg 时、极板之间的距离被最小化、导致电容器充电、即使重量减轻(这增加了极板之间的距离)、电容器也可能无法充分放电。

我很好奇这个问题的根本原因,以及我可以使用的方法,以实现相同的值的特定重量,无论重量是增加或减少。 其原因可能是充电和放电的影响吗?  

是否有任何方法可以使用该代码对电容器进行放电?

e2e.ti.com/.../TI.docx

电容式传感器旨在测量重量。
为什么我认为累积费用可能是原因:
在单个传感器的连续模式读数中、我施加1kg、读数为448。 然后将重量增加到5千克,读数为344。 然后将重量减至1千克、这次改为409、而不是448。  
但是、如果施加5kg 后、我将传感器设置为静止状态(意味着不施加重量)、最小施加1kg 后、读数为448。
我认为问题在于放电不能很快从5kg 过渡到1kg、电容器放电后再读取。
在下一次读取之前、是否可以通过任何方法对电容器放电(向 TX、RX 施加0伏电压)(意味着向 TX、RX 施加零伏电压、任何时候想要从传感器读取数据以摆脱累积的电荷)? 这可能会解决该问题。 如果需要修改代码、请告诉我如何修改代码。 同样、代码是根据随附文件中显示的设置生成的。
感谢您的考虑。 我 期待您的答复。  

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    得到的意思,主要的问题是,你得到 非线性的 雷诺时增加  重量和减少重量。

    但实际上、我们的 CapTIavte 技术计数器与电容值保持线性关系、因此我不确定重量是否与电容保持线性关系。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:  

    感谢您的答复。 请查看我们的客户的反馈。

    "当然、传感器输出会随着重量的增加或减少而以非线性方式变化。 问题不是非线性行为或线性行为。 此外、电容与1/d 相关、其中 d 是极板之间的距离。 因此、电容(我想您在下面的回答中是指转换"计数")值应通过增加或减少重量非线性地变化!! 所以,我不知道为什么你说计数应该线性变化。

    请仔细阅读我的电子邮件。 我只需要知道如何在读取电容(= count)之前随时重置代码中的电容器(向 TX 和 Rx 施加零伏)、以避免我面临的问题。"

    请帮助提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    此代码可重校准 CapTIvate 块:

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:  

    感谢您的答复。 请查看我们的客户的反馈。

    "我只是"想对电容器进行放电、我认为校准与此不同。 校准将电流充电/放电视为一个参考、并为电容分配"计数"值。 板之间距离的任何变化都可能会改变"计数"值。

    重校准在这里不是解。

    "校准"是否与刚刚对 TX 和 RX 施加零伏电压(放电)相同?

    如何在不重新校准的情况下对电容器放电?"

    请帮助提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    对于您的要求、您只想 对电容器放电、例如通过软件连接地、我不确定 MCU 中是否有此选项。

    我将咨询我们的 CapTIvate 专家、并于明天回来。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我们的 CapTIvate 技术依赖 电荷转移方法、因此在每个测量周期中都包含电荷和放电行为。

    没有放电选项。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau857a/slau857a.pdf

    谢谢!

    此致

    约翰逊