This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6435:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2893150 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6435, MSP430F6638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1238668/msp430f6435-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP430F6435
主题中讨论的其他器件: MSP430F6638

大家好。

我正在尝试在 MSP430F6435IPZ 上实现 I2C。
由于这是我第一次使用 I2C、我从 Resource Explorer 获取了 msp430f66xx_USCI_i2c_standard_master.c 以供参考。
在 GPIO 初始化函数中
P2MAP0 = PM_UCB0SDA;
P2MAP1 = PM_UCB.S.;
但 MSP430F6435数据表指出 P2MAP1是 I2C 数据、P2MAP2是时钟。
(MSP430F6638具有相同的映射。)
为什么它的设置方式与基准类似?

参考函数如下。

void initGPIO()
{
// LED
LED_OUT 且=~LED_PIN;// P1用于 LED 和 RESET 输出的设置
LED_DIR |= LED_PIN;

//更改端口映射寄存器之前禁用中断
_disable_interrupt ();
//启用写访问以修改端口映射寄存器
PMAPPWD = 0x02D52;

//I2C 引脚
P2SEL |= BIT0 | BIT1;
P2MAP0 = PM_UCB0SDA;
P2MAP1 = PM_UCB.S.;

//禁用写访问以修改端口映射寄存器
PMAPPWD = 0;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saitoh Shuuhei

    请查看 MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南(修订版 Q)的13.2.2映射

    并检查表9-53。 端口 P2 (P2.0至 P2.7)数据表的引脚功能。

    P2.x 端口支持≤19 P2MAPx 选项。

    在表7-1中、仅是默认设置、

    谢谢