This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2676:关于 CAPTIVATE-FR2676中的原始数据滤波器

Guru**** 2482525 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2676, CAPTIVATE-METAL, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1229410/captivate-fr2676-about-raw-data-filters-in-captivate-fr2676

器件型号:CAPTIVATE-FR2676
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-METALCCStudio

大家好!

我在以下环境中有问题。

环境
・应用: CapTIvate  设计
・所用电路板
- CPU 板: CAPTIVATE-FR2676
-金属电极板: CAPTIVATE-METAL Rev D1
-书写板: MSP430
・开发环境
- CCStudio 12.3.0

问题

・有计数器滤波器 Beta 和 LTA 滤波器 Beta、但它们的角色是什么? 它们按什么顺序处理?

・原始数据不受计数器滤波器 Beta 和 LTA 滤波器 Beta 设置的影响吗?

雷托岛

下图取自 "CapTIvate触控 MCU 入门指南(修订版 A)"的第19页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计数器滤波器可在焊盘触摸或不触摸的情况下过滤原始计数器数据。  

    LTA 滤波器表示焊盘上未触摸的计数数据的长期平均值。  

    原始数据不受这两种滤波器设置的影响。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Cash Hao、您好!

    >・有计数器滤波器 Beta 和 LTA 滤波器 Beta,但它们的作用是什么? 它们按什么顺序处理?

    计数器滤波器 Beta 和 LTA 滤波器 Beta 按什么顺序处理?

    如何操作? 您会一个接一个地做吗?

    此致、

    Ryuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过在 CapTIvate DC 中单击这些参数的说明来查找它们。 瞬态响应。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Cash Hao、您好!

    我不知道该怎么说。"

    查看下图、可以看到同时处理计数器滤波器 Beta 和 LTA 滤波器 Beta 吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LTA 将随电流测量结果更新。 您可以考虑 同时处理计数器滤波器 Beta 和 LTA 滤波器 Beta。

    此致、

    现金豪