This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:固件加载到安全器件

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1238965/msp430g2553-firmware-loading-to-a-secured-device

器件型号:MSP430G2553

我正在尝试将固件加载到 MSP430G2552、即使保险丝熔断、也有其他方法加载固件。 显示的链接、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vineel

    一旦在 MSP430G2xxx 器件上锁定了 JTAG 电子保险丝熔断、它就会被永久锁定、并且无法再从 JTAG 接口访问。 该器件本身没有替代的编程方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G2553具有可用于更新固件的 UART BSL。 请勿记住 G2553器件上是否存在 BSL 禁用选项。 无论如何、您可以使用空白密码尝试 BSL 批量擦除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    葡萄园

    zrno 是正确的。 G2xx 系列 3 只有 G 款器件具有 BSL。 因此、您可以使用 UART BSL 对器件重新编程、但无法进行调试。