This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:造成 RTCOFIFG 的32kHz 晶体振荡器故障的标准是什么

Guru**** 2686435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1239287/msp430f6779-what-is-criteria-for-failure-of-the-32-khz-crystal-oscillator-causing-rtcofifg

器件型号:MSP430F6779

导致 RTCOFIFG 的32kHz 晶体振荡器故障的标准是什么?

我们如何 通过修改振荡器电路来模拟这个"RTCOFIFG"误差?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tink

    RTCOFIFG。 RTCCTL0是32kHz 晶体振荡器故障中断标志。 该中断可被用作 LPMx.5

    我认为您可以在 LPM3.5期间移除32kHz 晶振。

    谢谢