This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47187:构建错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1238142/msp430f47187-build-error

器件型号:MSP430F47187

在 Code Composer Studio (版本:5.5.0.00077)"#24011-D 选项-v (版本)参数超出范围"中,我收到一个错误,说我不知道如何处理它,因此请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还会出现警告"无效的项目路径:找到重复的路径条目(/SX62 [include path] isSystemInclude:true includePath:C:/ti/ccsv5/ccs_base/msp430/include),路径:[/SX62]。" 也请回答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托鲁姆

    您是否可以帮助截取您的错误屏幕? 这将对我们有所帮助。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    我将构建错误屏幕保存到了以下文件夹中。
    请检查一下。
    「drive.google.com/.../10M-JtMwwEVo8saDyrbjubkAQWkBwviG5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接是否正确显示?
    我会重新发送它。
    https://drive.google.com/drive/folders/10M-JtMwwEVo8saDyrbjubkAQWkBwviG5?usp=sharing」

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toru:

    CCS V5? 尝试更新 CCS 版本。 现在 CCS 软件是自由的、我认为这个问题应该是由旧的 CCS 版本引起的。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我还有一个问题。
    在更新 CCS 时、最新版本似乎为12.3。
    但是,10.3安装在本公司负责设计的人员的 PC 上,所以我们想改为10.3。
    有问题吗?
    ・CCS10.3.1.00003_win64
    ・CCS12.3.0.00005_win64

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toru:

    我认为对于 MSP430F47187、CCS10和 CCS12应该都可以。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我将更新到10.3。