This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1PHMTR-ESD:您可以建议采用最新的 TI 器件来代替旧设计吗?

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1234634/tidm-1phmtr-esd-can-you-suggest-latest-ti-devices-to-replace-old-design

器件型号:TIDM-1PHMTR-ESD
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

大家好、

我的客户希望设计电表、EERD 中有参考设计。

TIDA-010036参考设计| TI.com

但我认为这些 TI 组件对于设计来说有点旧、那么您还能提供 更合适的器件吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    对于 MCU 器件、我们新推荐 MSPM0G 系列、新的参考设计将基于 MSPM0G3507。

    它是一款80MHz Cortex M0+ MCU、可替代 MSP432P、其他器件与旧设计类似。

    在应用方面、我认为 MSPM0G110X 足以应对、因为模拟资源 很少使用。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAL

    我可以知道如何获取此 EVM 板以供客户评估吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAL

    请建议!!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    很抱歉这么晚才回复、这些天人比较多。

    我会将有关如何获取 EVM 板的电子邮件发送给您。

    B.R.

    萨尔