This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:原理图和 PCB 模式审核

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1239336/msp430fr2533-schematic-and-pcb-pattern-review

器件型号:MSP430FR2533

大家好、

请检查原理图和 PCB 布局。

模式图具有以下要求

镀层为3mm ABS 塑料。

传感器模式为10x10mm。

传感器间距为22mm。

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

e2e.ti.com/.../PCB-Patterns-and-Schematics.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图中、当我检查时、可以。 无明显错误。

    我认为您做的 PCB 布局非常好! 使 TX 和 RX 只在按钮处激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    感谢您的答复。
    您的检查 对我们非常有帮助。

    谢谢大家、此致、
    和也。